This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:PC 不能识别 TUSB4041I

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973959/tusb4041i-pc-doesn-t-recognize-the-tusb4041i

器件型号:TUSB4041I

大家好、团队成员!

我的 USB 集线器 TUSB4041I 有问题、我已经制作了定制 PCB、当我将其连接到计算机(Windows 10)时、会出现一条消息、显示错误"The device is not recognized (无法识别设备)"

这是原理图、我有什么问题吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    能否检查 XI 上是否有时钟?  该振荡器的数据表列出了3.3V 时的 VDD?

    此外、请检查上游 DP/DM 上的电压电平。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对振荡器的3.3V 电压正确无误、我已更改电压(切断线迹并将线缆焊接到3.3V)、但问题仍然存在(我已将其替换为不良)。 我的示波器很便宜、并且不能读取24MHz 的频率、因此我无法检查它。

    上游 DP/DM 上的电压电平在 DP 上为0.3V、在 DM 上为0v。 而当我连接电路板时、流耗大约为150mA、我认为这太大(并且没有器件连接到集线器、只有上行端口)

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否确认集线器未拉低 SMBUSz、这将使集线器进入编程模式。  此外、您能否确认集线器下方是否有一个散热焊盘与过孔连接?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN!

    最后、我解决了这个问题、我用新的组件重新焊接了另一个电路板、通过将3.3V 电压修改为振荡器、一切都可以。

    非常感谢你的帮助。

    此致!