This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:可启用 PAL 的 Linux 驱动程序

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978677/tusb422-linux-driver-that-can-enable-pal

器件型号:TUSB422

大家好、团队、

我有一位客户关于 TUSB422 Linux 驱动程序的问题。

客户环境:Yocto Linux 4.19.35

他们以前有用于 TUSB422的 Linux 驱动程序、但无法在启用 PAL 的情况下进行编译。
是否有适合或可能适合上述环境的驱动程序?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro-San、

    我们不提供对 TUSB422源代码的深入支持。 客户将需要实施您的平台支持或要求的 PAL 功能。 否则、您可以将其保留为空。 拉电流并禁用 VBUS 功能。 源代码包中未提供 PAL。  

    或者、设置"CONFIG_TUSB422_PAL=n"并将 tusb422_linux.c 修改为 tusb422_SET_VBUS ()和 tusb422_CLR_VBUS ()(由 tusb422_common.c 调用)到您的平台。