This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:MDIO 地址

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978540/dp83867cr-mdio-address

器件型号:DP83867CR

DP83867CRRGZR 具有4个可配置的 MDIO 地址位。   对器件进行寻址时、不可编程的地址位 PHY_ADC[4]是否假定为0或1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    Phy_Add[4]假定为0、因为 DP83867CR 支持0至16的 PHY 地址。

    此致、

    Adrian Kam