This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232/E 和 TRS3232/E 之间的差异

Guru**** 2963880 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974492/max3232-difference-between-max3232-e-and-trs3232-e

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: TRS3232

大家好、团队、

我发现 MAX322/E 与 TRS3232/E 引脚兼容 两个器件之间有何差异? 看起来它们是等效的。 那么、TI 为什么有两个单独的器件? 对于新设计、更推荐使用哪种器件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    它们基本上是相同的器件。 推荐在新设计中采用 TRSxxxx 器件。

    此致、

    Hao