This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:将 PCA9548的控制寄存器全部设为0

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974499/pca9548a-control-register-to-all-0-for-pca9548

器件型号:PCA9548A

大家好、

我们要检查是否将控制 寄存器设置 为全0、它是否 与  复位功能相同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您将此内容引入 E2E。 是的、将所有控制寄存器位设置为0会有效地复位器件、但这更像是一种手动方法。 是否有原因无法使用 RESET 引脚?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢 您的确认。 客户希望使用 CONTROL 引脚来执行 始终使用和 监控的功能。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    好的、明白了、我现在将关闭这个线程。

    此致。