This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C189A:Vin+和 VIT-

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974155/sn75c189a-vit-and-vit-

器件型号:SN75C189A

您能解释一下 VIT+(正向输入阈值电压)和 VIT-(负向输入阈值电压)之间的差异吗?

在本示例中、假设我在输入端使用的是仅为正的电压(0V 至+12V)。

VIT+是否定义了从0V 到+12V 和+12V 返回0V 的跳变点?

VIT+是否定义了从0V 到+12V 的跳变点、而 VIT-定义了从+12V 到0V 的跳变点?

我已经阅读了另一篇文章 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/615939 、这对于理解如何调整跳闸点非常有用、但不清楚 VIT+和 VIT-的确切值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您的第二个评论是如何定义阈值。 "VIT+定义了从0V 到+12V 的跳变点、而 VIT-定义了从+12V 到0V 的跳变点。" 实际上、由于它是单个输入、因此您可以使用相同的输入来上下扫描电压。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您对您的答案有信心吗? 我怀疑第二个答案的原因是、该器件的额定电压为负电压(-25Vdc)。 我想、当您对输入施加负电压时、Vit 可能会定义跳闸点。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    是的。 RS-232信号传输范围为-15V 至15V、而 RX 的阈值为-3V 至3V。

    www.ti.com/.../slla544.pdf

    但是、IC 实现在某种程度上遵循 CMOS 逻辑。

    此致、

    Hao