This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:引脚连接

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973043/sn65lvds93a-q1-pin-connection

器件型号:SN65LVDS93A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93A

大家好、

我想将该器件用作从16位并行接口到 OpenLDI (数据:4通道、时钟:1通道)的桥接器、但该器件具有28位输入(D0 ~ D27引脚)。

如何连接这些引脚?

或者...如果此器件无法控制16位并行信号、您能教我其他器件吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao-San、您好!

    让我回顾一下、我将在1/26之前为您提供解决方案。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    你有更新吗?

    Takao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao-San、您好!

    16位代表什么意思? 我听说格式应该是18/24/20位、没有16位的 RGB。 因此、如果您想桥接它们、只要 Rx 输入与 SN65LVDS93A 匹配、就没有关系。 例如 、SN65LVDS93A 具有来自 D0-D23的24位输入、如果 D0为 Red0、则无论映射的 Rx 输入是什么、都必须为 D0 = R0。

    Aaron