This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐使用 Toshiba DF2B5M4SL 替换的 TI 器件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978462/recommended-ti-device-which-be-replaced-with-toshiba-df2b5m4sl

主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04

您好!

 

我的客户将 Toshiba DF2B5M4SL 用于其光学模块的3.3V 电源输入轨、用作 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管。

如果可能、我想用 TI 器件替换 DF2B5M4SL。

由于其应用是光学模块、因此必须具有较小的尺寸。

您推荐哪款 TI 器件最适合?

请告诉我关于其价值主张的最佳建议。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kazuhiko、

    我会推荐 TPD1E01B04。 与器件一样、它是一款采用0201封装的3.6V 单通道双向器件。 这是否起作用?

    此致、

    Matt Smith