This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:FN 和 IFN 之间的差异

Guru**** 2843080 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978347/tl16c2552-difference-between-fn-and-ifn

器件型号:TL16C2552

您好、Bobby、

TL16C2552FN 和 TL16C2552IFN 之间的区别是什么?
请与我联系。

此致、
-Nakatsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakatsuka-San、

    TL16C2552I 的温度容差高于 TL16C2552。

    在数据表的绝对最大额定值部分、请注意 TL16C2552 (非 I 版本)的自然通风工作温度范围 为0°C 至70°C、而 TL16C2552I 的自然通风工作温度 范围为-40°C 至85°C

    最棒的

    Danny