This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:测量时钟抖动的过程

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973084/dp83822i-process-of-measuring-clock-jitter

器件型号:DP83822I

你(们)好  

客户正在将我们的 DP83822I 器件用于以太网 PHY、但测量晶体振荡器的时钟抖动时遇到问题。  

他们尝试订购25MHz 晶体振荡器以匹配我们的器件、并将 DP83822I 器件中的以下规格发送给晶体振荡器制造商、

抖动(长期)累积时间超过10ms:1ns 最大值

制造商不知道我们是如何测量该值的。

您能否回答我们如何测量这种长期抖动(累积时间超过10ms)以解决客户的问题?

如果可能的话、给出一些建议、说明他们应该选择什么晶体振荡器、这将会非常有帮助。

谢谢你

戴维·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP83822 EVM 是满足数据表规格 ABM8AIG -25.000MHZ-12-2Z-T3的晶体的良好参考

    长期抖动规格是通过向 PHY 提供外部时钟并增加累积抖动来确定的、直到我们开始看到 DUT 中的链路不稳定为止。 记录外部时钟的抖动、这是所有时钟源必须满足的条件、包括晶体振荡器。 要记录晶体振荡器的抖动、您应该能够使用从 XI 到 GND 的低电容探针进行测量、并测量随时间变化的抖动。  

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢你的答复。

    这为我在向客户解释时提供了想法。

    您能否详细介绍一下"抖动(长期)累积超过10ms "? 客户似乎对"累积超过10毫秒"感到困惑。 在测量时间为10ms 时、是否可以安全地假设连接时间为1ns?

    谢谢

    戴维·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    在此处再添加一个问题。

    客户还提到、很难用自己的设备进行10毫秒以上的累积测量、所以他们询问是否可以在更短的时间内完成此测量、但要进行多次测试、例如100毫秒以上。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这可以通过计算累积抖动来实现。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢您的回答、了解它的工作是很好的。

    最后需要确认的一点。 您提到100us 测量值的100倍适用于10ms 累积抖动测试、这是否意味着每次测试都可能获得1ns 的最大抖动?

    (我对测试累积抖动的理解如下图所示、假设红色上升沿是理想时钟、黑色是具有抖动的实际时钟、下面显示的抖动应在特定范围内-在本例中为±40ps。 由于您说可以进行100次100us 的测量、因此可以在每次测试中看到最大抖动为1ns。)

    很抱歉问了很多次... 在向客户解释之前、我只想确保我的理解是正确的。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在所有测试中、我预计累积总抖动为1ns。 我认为将10ms 分解为100个测试是可以的、并且可以将结果组合在一起以计算抖动、就像测试是10ms 一样。

    此致、
    Justin