This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:USB2.0工作正常、但 USB3.0不能 n#39;t

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, HD3SS3212, TUSB542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978459/tusb7340-usb2-0-works-but-usb3-0-doesn-t

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212TUSB542

我们能够让 USB2.0与基于 TUSB7340的设计配合使用、但 USB3.0不起作用。  如果您看到此原理图有任何问题、可能导致 USB3.0无法正常工作、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将 C49/C50替换为0.33uf。

    您能否发送完整的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您无法将超高速线路连接到 USB-C 连接器的两侧。  您将需要一个多路复用器、如 HD3SS3212或 TUSB542。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里你叫 Brian ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。