This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:可用于 DP83825的 Win CE 驱动程序

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974182/dp83825i-available-win-ce-driver-for-dp83825

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他部件:DP83825AM3352

尊敬的团队:

我的客户计划将 AM3352 + DP83825I 用于采用 Win CE 操作系统的工业 HMI。 我看到我们仅在网站上发布了用于 DP83825的 Linux 驱动程序。 我们是否有可提供给客户的 Win CE 驱动程序?

非常感谢!

BR、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    没有可用的 Win CE 驱动程序、只有 Linux。

    此致、

    Gerome