This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:TVS2700接地

Guru**** 2930300 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978221/tvs2700-tvs2700-grounding

器件型号:TVS2700

当使用 TVS2700保护模拟输入时、您是否将其接地至输入电路的0V 或接地点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    我会将其接地。 您不希望重定向电流返回系统并可能损坏系统。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。 这就是我在电路上将 TVS2700接地的方法、但不确定27V 钳位电压的相对值。 浪涌是否相对于接地进行测量?

    此致

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    是的、浪涌是相对于接地测量的。 您可以在 这里看到我们是如何执行这些测试的。  

    此致、

    Matt Smith