This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USBN9604:替换已淘汰的器件 USBN7604-28M/NOPB 和 USBN7604-28M/NOPB

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1106, TUSB1105, USBN9604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974290/usbn9604-replacement-for-obsoleted-parts-usbn9604-28m-nopb-and-usbn9604-28m-nopb

器件型号:USBN9604
主题中讨论的其他器件:TUSB1106TUSB1105

由于 USBN7604-28M/NOPB 和 USBN964-28M/NOPB 器件已停产、请提供与这些器件最接近的器件替换件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    我们没有任何类似的产品。  最接近的部件是全速收发器、如 TUSB1105、TUSB1106。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到已停产的 USBN9604的库存、但其后缀为"X"。

    例如、USBN0604-28MX 与 USBN7604-28M。

    您能告诉我们有什么区别吗?  我在 TI 没有看到任何要澄清的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    X 仅指示包装材料。

    此致、

    JMMN