This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:尝试使用 USB 电源将2背靠背连接为介质转换器

Guru**** 2930660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971735/dp83td510e-evm-trying-to-simply-connect-2-back-to-back-as-media-converters-using-usb-power

器件型号:DP83TD510E-EVM

到目前为止、在搜索论坛后、我发现我不得不将 R24替换为0r (唯一的方法是让 COM 端口显示在窗口中)。  这使得 LED 看起来工作得更好、因为 LED 现在已经正常亮了。  我似乎在 T1L 侧大约10秒后获得了链接(可能更长)(这是正常时间吗?)。  我只使用了大约15英尺的屏蔽5e 类、使用1对屏蔽电缆。  到目前为止、我只看到4个数据包实际上经过了未损坏的情况。  我没有运行任何脚本、因为我的文档给我留下了这样的印象、即我所做的不是必需的。

从何处开始使其正常工作?  我参加了所有论坛,但大多数都没有回答。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    很抱歉打扰了。 我将要求我们的 EVM 设计人员尽快与您联系。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    感谢您的帮助!  我们期待着这些器件的启动和运行、以便开始距离/吞吐量测试。

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    花一点时间让合适的人来看看它。 我正在处理这个问题。 可能需要一天或两天的时间。

    -

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您能为我们提供 PHY 寄存器<0x0003>的值吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    寄存器0003为:0180

    需要注意的是、我通过 USB 串行连接到的一个板必须为其供电、因为它看起来不像 USB 和工作台电源。 RJ45侧的链路始终断开(当然还有其他问题)。  我附加了一张图片、展示了 LED 和跳线位置。

    下面是一些添加的信息。

    寄存器0010为:0001

    寄存器0015为:09C7

    此外、我遇到的 ADI 开发套件也有问题、但解决了问题、它们工作得很好。

    谢谢

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您的 EVM 上的器件版本不是正在生产的版本。 您是否可以使用量产芯片? 如果没有、您可能需要在器件中加载软件配置以实现所需的性能。 对于所需的软件配置,请告诉我以下有关所需操作模式的信息:

    1.驱动器工作模式:2.4V 或1V?

    2.自动协商打开?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    我收到了一个 AutoNeg 初始化脚本、在尝试后、它现在可以正常工作。  我想我把它附加到了这封邮件中、供其他用户使用。

    器件很有趣。 实际上、我们的代表让我们等待开发套件、这些套件具有较新的器件、因此这就是我认为我们得到的。

    谢谢!

    Ian

    e2e.ti.com/.../8055.AutoNegotiation_5F00_Initialization.txt