This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:用于替代 MAX1544/MAX1543/MAX1344的解决方案

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974394/thvd1400-solution-to-replace-the-max1544-max1543-max1344

器件型号:THVD1400

大家好、

我的客户希望找到   替代  MAX1544/MAX1543/MAX1344的解决方案。

关键 要求:

支持 V.24/V.35/RS449) X.21/RS530

支持 DTE/DCE

支持 RS-232

我们是否有 一些 解决方案来替代它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我想您指的是 MXL1544/MXL1543/MXL1344A。 遗憾的是、TI 尚未发布任何多协议器件。 我也不知道任何用于端接选择的器件。 有关 分立式解决方案、请查看此 TI 设计。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00540

    此致、

    Hao