This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-EP:未使用输出端接的建议

Guru**** 2929110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978329/am26lv31e-ep-recommendations-for-termination-of-unused-output

器件型号:AM26LV31E-EP

您好!

在有关 IO 短路输出电流的数据表的表6.5电气特性中、您能否详细说明输出是否短路到 VCC 或接地、并在不使用一个输出时避免这种可能性?  例如、如果我们不使用一个差分对输出、那么通过电阻器上拉或下拉它们似乎是适当的做法。  您建议的电阻值是多少?   处理未使用的输出的最佳做法是什么?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持开路。 允许电流流动只会浪费功率。

    仅输入需要上拉/下拉电阻器。 (但 CMOS 输入也可以直接连接到 VCC 或 GND。)