This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:按照 TI 的建议、将 PC16552DV/NOPB 器件替换为上述器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978131/tl16c2552-replacing-pc16552dv-nopb-part-with-the-above-part-as-suggested-by-ti

器件型号:TL16C2552

尊敬的先生:  

我们在 现有产品中使用 PC16552DV/NOPB 器件。 由于部件已停产,TI 建议使用新部件(TL16C2552)。  

我们用新旧零件替换了旧零件、但它不起作用。 我们需要有关在任何器件设置中进行更改的帮助。 因为该部件与旧部件的功能相同。  

请为我们提供指导  

这对我们来说是一个主要问题、因为产品正在生产中。  

Amosh Bhshutatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥什托什、

    我们的 UART 专家已收到有关此主题的通知、并将作出相应的响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    您是否可以访问该器件的软件?

    您是否能够提供有关加电后如何配置器件的高级步骤?  

    示例 步骤1将0x00h 写入 LCR 寄存器@ 0x03h

    您是否有关于您发现的问题的任何其他信息? (例如、INT 停止触发、或 INT 触发 RX、但读取时... 没有任何数据)

    -Bobby