This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051GV-Q1:器件替代

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051GV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978266/tcan1051gv-q1-part-substitution

器件型号:TCAN1051GV-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051

大家好、我需要另一个设定眼图、以确认 TCAN1051GV-Q1 是 TJA1051TK/3/1J 的替代产品。  

目前、我看不到问题、就是这样  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    是的、TCAN1051GV-Q1与 TJA1051引脚对引脚兼容、并且支持相同的功能。 基于数据表的规格主要差异在于 ESD 额定值(可变)、额定总线差分(TCAN:+-58V、TJA +-27V)和环路时序(TCAN:175ns、TJA:220ns)。 在大多数系统中、切换到 TCAN1051时无需特别考虑。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的宝贵意见   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢