This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:偏置电阻器尺寸

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973772/hd3ss3411-bias-resistor-size

器件型号:HD3SS3411

您好!

让我们根据数据表中的图6进行操作:

给定:

-开关两侧的交流耦合电容器

Tx 共模电压高于2V、我们希望将其偏置到更低的值:

问题:

上拉电阻器的值是多少?   50欧姆或更高的电阻。

2. VBIAS 源是否需要为低阻抗?   或者、我们是否可以将一个简单的电阻分压器与一个从中点到 GND 的噪声电容器一起使用?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:50欧姆

    2:是的、您可以使用电阻器偏差器(可能不需要电容器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、

    引用此主题:   

    如果我的应用程序将 Rx 终止为进一步的下行流。   HD3SS3411上的电阻是否仍应为50欧姆?   在上面的线程中、答案似乎更接近高阻抗(100k Ω)。   如果是50欧姆、您能解释一下原因吗?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、混淆了、HDMI 只需要50欧姆电阻。

    对于其他协议、该值应为10k 或更大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、

    尽管您的回答对我还是有点困惑。   以下是我知道的:

    1. SGMII 实现了 LVDS 作为物理层传输信号:
      1. https://en.wikipedia.org/wiki/Media-independent_interface
      2. LVDS 在驱动器上实现了图腾柱输出结构。

    2. HDMI、使用 TMDS (即 CML)
      1. CML 在驱动器上实现开漏输出结构。
    3. CML 和 LVDS 的典型导通电压可在此应用手册中找到:
      1. https://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf

    根据您的回答、是否可以安全地解释以下内容:

    1. 如果信令类型是具有图腾柱的 LVDS、则 VBIAS 电阻器需要高10K?
    2. 如果信令类型为 CML (或其他一些非图腾柱结构、如 LVPECL)、则 VBIAS 电阻器需要为50欧姆?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上表中的 VCM 全部 < 2V、无需 Vbias

    HDMI 的 VCM 为3V、HDMI 输出为开路驱动器、需要上拉至50欧姆的 Vterm。

    因此、如果需要偏置、请查看有关光耦合的规格