This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215-Q1:USB 双角色支持

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978268/tusb215-q1-usb-dual-role-support

器件型号:TUSB215-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549

我的设计中同时包含 TPS2549和 TUSB215-Q1、我想知道如何处理 USB 角色切换?

当我们的系统处于器件模式时、是否需要通过 I2C 配置 TUSB215-Q1?

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    没有 TUSB215-Q1是双向的、它将在主机和器件模式下工作、无需进行特定配置。