This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:当 GRSTz 被激活时、电流上升

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974390/tusb4041i-current-rising-when-grstz-is-activated

器件型号:TUSB4041I

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

在组件的电源 VDD 上进行测量期间、我可以确定当复位 GRSTz 被激活时电流消耗会快速增加。 因此、电流从正常运行时的大约72mA 增加到367mA、这是非常不寻常的、这也超过了第7.7节中引脚的86mA 限制。 遗憾的是、我在数据表中找不到有关此行为的任何信息。
但是、在我的研究过程中、我发现了以下内容: e2e.ti.com/.../653877
根据该条目、VDD 可能需要超过250mA 的电流。  您是否意识到这种行为? 这个问题可能以前发生过、现在您已经有了解决方案吗? 还是引脚 GRSTz 根本不用于禁用组件?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    当集线器保持在复位状态时、它进入与 SMBus 编程电源状态类似的未定义电源状态。  它不会进入低功耗状态。  要强制集线器进入低功耗状态、请确保 USB-VBUS 为低电平。

    此致、

    JMMN