This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:TS3USB30E:有关电源的混乱信息应遵循 USB 标准

Guru**** 2907490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977967/ts3usb30e-ts3usb30e-confusing-information-about-power-supply-should-follow-usb-standards

器件型号:TS3USB30E

您好!

查看相应的数据表、会发现一个令人困惑的信息:

它说:"器件的电源通过 VCC 引脚供电、应遵循 USB1.0、1.1和2.0标准。"

因为我知道应该施加5V 的 USB。

但在第6.3节中、建议的最大电源电压为4.3V。

´s 是什么? 我是不是不是支持上述句子、还是不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.3v 是多路复用器的电源。

    5V 是 USB VBus、但 MUX 仅用于 USB 信号 DP/DM、n0t 用于 Vbus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    所以:

    '器件通过 VCC 引脚供电、应遵循 USB1.0、1.1和2.0标准。'

    是不正确的。 您可以打开一个 TT 来更改它吗?

    和:

    我可以通过具有 VBus 的 DCDC 为多路复用器供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着您需要满足 USB 电源标准、而不是 VBUS 标准。

    是的、您可以通过具有 Vbus 的 DCDC 提供 MUX