This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:SN65HVD75DGKR

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973859/sn65hvd75-sn65hvd75dgkr

器件型号:SN65HVD75

:

如图12&13,所示,它是所有 TX 方向,图12易于了解,时序是信号输入到差分输出;然而,在图13中,它是信号输入到输出端口时序吗?

“驱动程序启用和禁用”的含义是什么,它是帧的开始和结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    感谢您将此内容分享给 E2E、我们的专家已收到通知。 您能否重新发布图像? 帖子上没有显示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、SN65HVD75数据表中的第11页图片,我也在附件中发布了相关内容。   图12 和13,这是所有 TX 方向,图12很容易知道,时序是信号输入到差分输出;然而,在图13中,它是信号输入到输出端口时序?

    “驱动程序启用和禁用”的含义是什么,它是帧的开始和结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    您可以这么说。 使能测试测量使能信号 和驱动器开始工作之间的延迟(与禁用时间类似)。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao