This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050B:热性能规格(后置)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977550/pci2050b-pci2050b-thermal-specification-repost

器件型号:PCI2050B

大家好、团队、

请告诉我 PCI2050BPDV 的 theta_JA 吗?

我发现在前一个线程中为 ZHK 封装提供了热规格、但我找不到 QFN 的热规格。

注意:由于 上一个线程 仍处于打开状态、因此重新发布了该线程

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San

    很抱歉、您迟迟未能获得该热数据。 我将在收到数据后立即提供这些数据。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San

    请参阅下面的热性能数据。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    36.2.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    10.3
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    24.9.
    结果- psi JT (标准数据表值)
    0.5.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    24.3.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)
    不适用

    谢谢

    David