请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 目前、5G-EVB 项目使用 hd3ss3220irnht 芯片、OTG 功能正在进行验证
发现当 OTG 器件被插入 Type-C 接口时、CC 引脚可被下拉、但是端口扩展芯片的 ID 引脚无法通过1.8V 的部分电压输出低电平、ID 外部上拉。 插入 OTG 设备、已处于高电平。 没有拉低。低 ID 的原因是什么、解决问题的方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、5G-EVB 项目使用 hd3ss3220irnht 芯片、OTG 功能正在进行验证
发现插入OTG设备到Type - C接口,CC脚是可以拉低的,但此端口扩展芯片的ID引脚无法输出低电平,
发现当 OTG 器件被插入 Type-C 接口时、CC 引脚可被下拉、但是端口扩展芯片的 ID 引脚无法通过1.8V 的部分电压输出低电平、ID 外部上拉。 插入 OTG 设备、已处于高电平。 没有拉低。低 ID 的原因是什么、解决问题的方法是什么?
您好、Carl、
当端口为高电平(DFP)或 NC (DRP)并且 CC 引脚连接到呈现适当 Rd 的器件时、ID 将置为低电平 让我们首先从上电序列开始。 5V 电压轨之后、3.3V 是否斜升? 请确保您的设计遵循数据表图7-2中的顺序。 如果没有、则无法正确重置器件、您将无法看到预期的输出。
您还应移除 ID 引脚(R1120)上的下拉电阻器。测试期间端口的配置是什么?