This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:BC1.2应用

Guru**** 2906800 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2514, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974378/tps25810-bc1-2-application

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS2514TPS2546

大家好、

我们在数据表中看到 TPS25810与 BC1.2搭配使用。

此应用是否可以与 TPS2546而非 TPS2514搭配使用?  

此外、当存在 VCONN 的电源(5V3A)和 BC1.2 (5V1.5A)电源时、器件将主要从哪个电源轨获取电源?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    是的、您可以使用 TPS2546。 有关如何使用此解决方案的更多详细信息、请查看此应用手册:    

    在您的第二个问题中、TPS25810将提供电源、TPS2546 OUT 将启用 TPS25810。  

    谢谢、

    Emma