This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:位置和均衡

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971830/tusb1002a-location-and-equalization

器件型号:TUSB1002A

您好!

下面是我的项目图。

应用:USB3.2 (5GHz)

CH1_EQ[2:1]用于从 PCH 到转接驱动器的路径

CH2_EQ[2:1]用于从转接驱动器到插座的路径

问题:

由于均衡基于 RX 上的损耗。 对于标有绿色的通道、从 USB 端口到转接驱动器的损耗为2dB、从转接驱动器到 PCH 的损耗为13dB。 通过使用 RX 均衡方法、我们将只设置为补偿2dB 的 Rx 损耗。 在这种情况下、由于转接驱动器后的信号损耗不平衡、PCH 仍将接收到损耗为13dB 的信号。 在这种情况下,PCH 仍然能够正确捕捉信号?

2.假设上述损耗仅为布线长度造成的损耗。 是否可以推荐通道1和通道2的均衡设置? (分别为蓝色和绿色)

谢谢你。

Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desmond、

    这取决于 PCH 作为 CTLE 函数是否支持13dB 损耗。 有关此信息、请参阅 PCH 设计指南。

    请参阅 表2。 针对特定引脚电平的1200mV 线性0dB 直流增益设置的 EQ 配置选项。 EQ 设置2-4应用于 CH2、 EQ 设置13或更高应用于 CH1。 我假设您的 IL 估算值为5GHz、如果不是这样、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您提供信息。

    我想包括转接驱动器 TX 侧的封装损耗。

    您是否有此转接驱动器的封装损耗编号?

    Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desmond、

    请参阅 TI.com 上针对该产品的 IBIS-AMI 模型。 此模型中包含封装损耗估算。