This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418E-EVM &放大器;MSP-EXP430G2ET 接口

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, TCA8418E-EVM, TCA8418, PCA9306EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977593/tca8418-tca8418e-evm-msp-exp430g2et-interface

器件型号:TCA8418
主题中讨论的其它部件:MSP-EXP430G2ET、、 、PCA9306EVM

您好!

我正在尝试评估 TCA8418E-EVM 评估模块和 MSP-EXP430G2ET Launchpad。                  

根据用户指南、我们已经将 TCA8418-EVM 与 MSP-EXP430G2ET 相连接。 TI 提供的 FET 驱动器已成功安装、并且在运行批处理文件时没有错误。

但是、我面临 TCA8418EEVM GUI 的问题、该 GUI 必须使用 TCA8418 EVM 仿真内置键盘。

设备管理器能够检测到 COM 端口(MSP 应用 UART1)、但应用程序给出的错误为"Could not find COM port"

找到我们所做的跳线设置、如下图所示。

 

您能帮助我们解决这个问题吗?

 

谢谢、此致、

Pedaiah G.

                                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    我相信我之前已经处理过两次这个问题、我们发现 MSP430 EVM 与 GUI 不兼容、因为在创建8418EVM 时使用的 EVM 可与现已过时的 MSP430 EVM 配合使用。

    您是否可以访问 Arduino/Arduino MEGA? 如果您手头有 Arduino、我应该会在周围放置一些代码、以便您与8418EVM 连接。 但是、将 Arduino 连接到8418 EVM 的设置需要电平转换器、因为 Arduino 使用5V 逻辑、而8418不支持5V。  如果您想了解此变通办法、我们提供了可用作转换器的 PCA9306EVM。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢你。 注意到。

    您是否拥有与最新 MSP430 EVM 和8418EVM 兼容的最新 GUI?

    是的、我们确实有 Arduino 板、并根据您的建议使用电平转换器。

    请提供该准则。

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pedaiah、

    遗憾的是、我们没有适用于较新 MSP430模块的任何更新或新 GUI。

    e2e.ti.com/.../TCA8418.ino
    e2e.ti.com/.../TCA8418_5F00_Keypad_5F00_read.ino

    随附的是我可以在我的 PC 上为8418器件找到的两个 Arduino 代码(也与 E 版本兼容)

    如果您需要有关硬件设置的进一步帮助或需要有关调试我提供的软件的帮助、请告诉我。

    -Bobby