This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:未使用的引脚应悬空或连接至 GND

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974295/tpd6s300a-unused-pin-should-floating-or-connect-to-gnd

器件型号:TPD6S300A

大家好、

我的客户不需要 C_CCX、CCX 和 Dx 功能。 我们应该让它们 浮动还是连接到 GND?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    请将 Dx 引脚接地。 请将 CC 引脚接地、使其处于已知电位。  

    谢谢、

    Emma