This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS191:SPDIF 和 AES/EBU 信号路径

Guru**** 2516800 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, SN75ALS191, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975475/sn75als191-spdif-and-aes-ebu-signal-path

器件型号:SN75ALS191
主题中讨论的其他器件: DIT4192THVD1550

各位专家、您好!

我的客户计划使用 DIT4192中的 SN75ALS191建立两条信号路径(SPDIF 和 AES/EBU)。
如果我们选择正确的端接(SPDIF:75欧姆、AES/EBU:110欧姆)、我们是否可以在此用例中使用 SN75ALS191?
如果您有更合适的线路驱动器和我们应该注意的要点、您能给我建议吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    很抱歉、我不熟悉音频术语。 看起来 AES/EBU 基本上就是 RS-422信令。 如果是、SN75ALS191应该可以正常工作。

    e2e.ti.com/.../413513

    SPDIF 单端 TTL 逻辑吗? 对于 RS-485/422收发器有什么要求、例如数据速率、共模范围? 您可以在这 篇 e2e 文章中找到最新的 TI 器件。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的回复、很抱歉我的回复很晚。
    我知道 SN75ALS191可能适用于 AES/EBU 信号线。
    如果客户计划仅为 AES/EBU 使用线路驱动器、是否有任何其他推荐的基于 RS422的收发器 IC?
    SN75ALS191是 AES/EBU 信号路径的最佳器件?

    如果您能给我建议、我将不胜感激。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    查看 SN75ALS191的数据表、我认为主要规格是:5V 电源、20Mbps 数据速率、2V VOD @ 100Ohm 负载(同样、我不确定 AES/EBU 是否有 EMC/EMI 等其他要求)。  鉴于这些规格、THVD1550可被用来替代 SN75ALS191。 THVD1550可在50Mbps 和+/-15V 共模范围内工作、并且集成了更新的 ESD 保护。 但是 、最好了解推荐器件的系统要求。

    此致、

    Hao