This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:存根约束?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429, THVD1550, THVD1520, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972381/thvd1550-stub-constraints

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件:THVD1429THVD1520THVD2450
您好!
出于实际原因、返回 THVD1550的此帖子、客户无法将残桩减小到大约18cm 以下。 根据收发器上升时间(1nsec)的最小值、该值远高于此收发器所需的1.9cm。 另一方面、一个替代器件型号可以是 THVD1429、此器件的速率为20Mbps、具有"较慢"的前端;然而、此器件具有较差的共模(+/- 12V)、尽管对于客户应用仍然是可以接受的。
此外、THVD1429还具有内部电压抑制器、我们担心这可能会在像我们这样的多点应用中引入过多的共模容量。 波特率(最大12Mbps、但通常不高于8Mbps)远低于 THVD1550的50Mbps "板"、因此、考虑到位的"宽度"、由于存根引起的任何反射都是可以接受的。 我们将进行进一步的测试、如果有任何问题、我实际上会看到两种方法:1)"减慢" THVD1550 (将低值电阻器串联到引脚 A 和 B 或任何其他方法?) 2) 2)更改器件型号?
你怎么看? 任何解决方案或改进。
谢谢、
Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    您能否详细说明  THVD1429中包含哪些内部电压抑制器?  您是否 担心 寄生电容器会对总线施加过高的负载?

    如果存根过长、 则反射的信号 需要一些时间才能稳定下来。 不过、我想100ns 的位宽可能足以实现稳定、遗憾的是、这只能通过测试来验证。 有时 、总线上的几个长桩可能 会使 情况更加复杂。  除了减慢 THVD1550的信号、您还 可以尝试 在存根末端添加一些大端接、例如10kOhm、以便在  反射时滤除高频组件。

    如果您需要更改器件、您 可以查看的另一个器件是 THVD1520 (10Mbps)。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们可以将存根减小到大约12cm。 THVD1429具有内置 TVS 二极管、A 和 B 之间的差分电容为220pF。 TVS 引入的共模功能未声明、但我想知道如果该值接近差分应用、它在多点应用(最多16个节点)中是否会成为问题。 THVD1520具有 THVD1550的共模-7/12V 而非-15/15V、并且似乎也抑制了以12Mbps 运行的可能性。 感谢对10k 端接的建议。 我们可以测试所有这些器件型号、但我想知道与引脚 A 和 B 串联的低值电阻器(大约小于5欧姆)是否会减慢 THVD1550并解决问题。

    谢谢、

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    数据表中考虑了 THVD1429中的"TVS 二极管"对共模的影响。 对于二极管、共模范围为-12V 至12V。 我忘记了提一下 THVD2450 (50Mbps 器件)具有+/-25V 共模、您可能对此感兴趣。

    添加小型串行电阻器可能会降低 THVD1550的速度。 然而、影响取决于寄生电容、它与电阻器一起工作以生成一阶 RC 低通滤波器。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我为这个错误感到抱歉:不是"能力"、而是"未声明 TVS 引入的共模电容、但我想知道如果该值接近差分电容值、那么它在多点应用(最多16个节点)中是否会成为问题"。

    谢谢!

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    我的理解是、由于信号是差分的、因此差分电容器的值很重要。 但是,对于10s Mbps 通信,220pF*16=3.52nF 并不是一个小值。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您提供的信息、我将继续进行一些测试。

    此致、

    Paolo