This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:有关布局的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977926/tlk2501-question-about-layout

器件型号:TLK2501

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 TLK2501进行布局。

它们已经考虑将 TXDx / RXDx 线的长度匹配在3mm 以内。

问题是,我是否应该使所有32条线(TXD+RXD)的长度在3毫米以内?

还是应该单独匹配16行 TXD 和16行 RXD?

我还有一个问题、我无法在 TI 网站 SLLA020中找到布局指南、该网站在数据表中进行了说明。

您能否为我提供有关布局的指南?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需单独匹配16行 TXD 和16行 RXD 即可。 您可以参阅 TLK2501 EVM 套件用户指南(请参阅下面的链接)。 您可以使用此评估板布局作为您自己系统板的参考。

    www.ti.com/.../sllu010.pdf

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师