This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于1000 BASE-X–10/100/1000 Base-T 介质转换器的 DP83869HM

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977936/dp83869hm-dp83869hm-for-1000-base-x-10-100-1000-base-t-media-converter

器件型号:DP83869HM

各位同事、

我的客户问了几个问题。 请帮帮我。

1) 1)客户对1000 BASE-X–10/100/1000 BASE-T 的光纤到铜介质转换器感兴趣 是否可以支持这些模式? 如果是、如何正确执行? 或者、DP83869HM 仅支持1000 BASE-X–1000 BASE-T 和100 BASE-FX–100 BASE-TX?

2) 2)您能否解释什么是有关介质转换器的"管理模式"? 数据表中对此没有太多的解释。

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    1. 后者是正确的。 DP83869HM 仅支持1000Base-X 至1000Base-T 和100Base-FX 至100BASE-TX。
    2. 受管模式意味着为了将器件设置为介质转换器模式、需要额外的寄存器写入和自举。 在介质转换器部分、需要将寄存器0x01EC 的位[0]设置为0。 这是额外的寄存器写入。

    此致、

    Adrian Kam