This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:数据表问题、尤其是 AVDD/VDD/AGND/GND

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977037/lmh6525-datasheet-question-especially-avdd-vdd-agnd-gnd

器件型号:LMH6525

Q1第9-10页详细方框图。
 
我想知道电源分离的部件。
请告诉我每个块都属于吗?
VDDA、GNDA…
VDD、GND...

如果可能,请复制方框图并为 VDDA、GNDA 相关添加圆圈或标记?

Q2第13页图-12

VSUPPLY = VDD 或 VDDA 哪一个?


Q3第18页 图16散热片布局示例。
 
数据表中提到、未使用的引脚应连接隔离的外露散热焊盘。
如果客户连接到 GND、您是否认为未来存在风险?

Q4第24页

外露散热焊盘应连接到 GND 或 AGND,或无任何其它连接? 请告诉我吗?


我的客户背景:利用超过100 pcsper 板乘以8层 PCB 板。
现在、我的客户希望应用连接 AGND 和 GND 的公共 GND
而不是数据表显示了 AGND 和 GND 之间的单独方法。
我的经验是、由于空间有限、我们可以在内部 PCB 层中使用通用 GND。
但是、如果您发现了新问题或其他您的想法、请告知我们?

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hironori、

    1) 1) VDDA 和 GNDA 对应于器件内的射频振荡器。  该电源与振荡器的振幅和频率偏置相关联。  

    2) 2)图12中所示的 VSUPPLY 将对应于 VDD。

    3) 3)您确切地指的是哪些引脚? 数据表中似乎提到将未使用的引脚连接到焊盘、作为一种额外的散热方法、只要器件不超过其热限制、不这样做就不会导致任何主要问题。

    4)是的、不仅可以为 AGND 和 GND 使用公共 GND、而且可以为 VDD 和 AVDD 使用相同的电源。

    最棒的

    Hasan Babiker