This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:去加重是否会影响链路训练?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973678/ds160pr410-will-de-emphasis-influence-link-training

器件型号:DS160PR410

各位专家、您好!

我的客户想知道 DS160PR410的去加重功能等线性转接驱动器是否会影响链路训练? 我们知道、链路训练是指通信灌电流/拉电流能力、去加重会使原始波形失真、它会使链路训练失败吗? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    如您所述、DS160PR410是一款线性转接驱动器。 这意味着输入上的信号将在输出上复制、而高速信号失真将由于 ISI 或码间串扰而恢复。 PCIe 第3层及更高版本发送链路训练以及去加重功能。 DS160PR410线性度允许去加重通过。 这允许在根复合体/CPU 和端点之间进行链路协商。 DS160PR410不会插入去加重功能、但它会在根复合体和端点之间传递该信号。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您的回复! 我想用一个点进行双次检查。 因此、线性转接驱动器的去加重功能不会使链路训练信号失真、而只是旁路去加重功能? 我不确定"DS160PR410 线性允许去加重通过"这一含义。 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。 下面我仍然对转接驱动器有一些疑问。

    1.包括 DS160PR410在内的正常线性转接驱动器是否内部具有预加重或去加重设置? 如果是、在链接培训后、它何时起作用?

    DS160PR410器件具有直流增益设置。 它是否会影响链路训练?为什么?

    非常感谢、

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Howard 和 Ann:

    1)。 您的问题的答案是否定的 内部没有去加重功能。 将 DS160PR410器件想象成模拟缓冲器、因此是无缝的、或通过 CPU 和端点生成的预加重。

    2)。 在某些情况下、直流增益可能会影响链路训练。 在大多数情况下、我们不需要启用直流增益。 如果 DS160PR410的输入存在高前置通道损耗或高损耗、直流增益可帮助进行链路训练。 直流增益基本上会增加信号带宽的低频内容、而 CTLE 会增加高频内容。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您回答的信息很清楚,非常感谢:)

    最棒的

    霍华德