This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1013:TIOS1013的双模式负载

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977889/tios1013-dual-mode-load-of-tios1013

器件型号:TIOS1013

尊敬的团队:  

客户正在考虑双模负载运行。 它们希望同时连接 NPN 类型和 PNP 类型负载。  

是否有任何诸如 TIOS1013的2通道输出类型的解决方案?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    TIOS1013能够处理 NPN 和 PNP 应用。  但目前 TIOS1013没有双通道版本。  如果客户希望同时实施 NPN 和 PNP 解决方案、则需要实施两个 TIOS1013器件。

    此致、

    Jonathan