This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:将 DP 转换为 HDMI 的最简单方法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, SN75DP139, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977928/sn75dp139-the-simplest-way-to-convert-dp-to-hdmi

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他部件:SN65DP159SN75DP159

您好!

我对 DP 和 HDMI 接口非常陌生、我设计了一个小型软件狗、它可以将 DP 转换为 HDMI、而无需任何外部访问。

我找到了一些 TI 产品: SN75DP139、 SN65DP159、 SN75DP159等

我只是查看了数据表、但我不确定哪一个最适合我的情况。

下面是我的问题。

SN65DP159和 SN75DP159之间的区别是什么?

2.是否需要通过外部 I2C 对其进行编程?  (我在 EVM 板上看到通过 USB 连接的外部 I2C 端口。)

我的意思是、该软件狗必须独立工作、而不会在生成时对寄存器进行任何更改。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 DP 还是 DP++?  

    DP139和 DP159都是 DP++转 HDMI 无源电平转换器。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个有源协议转换器。

     SN65DP159 和 SN75DP159之间的区别是什么

    SN65DP159的工作温度范围为-40至85C、而 SN75DP159的工作温度范围为0至85C。

    2.是否需要通过外部 I2C 对其进行编程?  (我在 EVM 板上看到通过 USB 连接的外部 I2C 端口。)

    否、这两种模式都可以在引脚搭接模式或 I2C 模式下运行。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我正在考虑 DP、而不是 DP++。

    我只理解您写的内容、我需要一个有源协议转换器。

    你对我有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP 和 HDMI 是两种不同的协议、而 DP++是具有 DP 信令的 HDMI 协议。

    因此、要从 DP 转换为 HDMI、您需要在两种协议以及电信号->有源协议转换器之间进行转换。

    要从 DP++转换为 HDMI、您需要保留 HDMI 协议、但只转换电信号->无源电平转换器

    遗憾的是、我们没有 DP 到 HDMI 有源协议转换器解决方案。 但您可以查看 Parade PS176、它可以从 DP 转换为 HDMI。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了。

    谢谢 David。