This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:直流耦合 HDMI 输入

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977927/tmds171-dc-coupled-hdmi-input

器件型号:TMDS171
主题中讨论的其他器件:TMDS181

您好!

为了支持转接驱动器的直流耦合 HDMI 输入(具有 HDMI 输出)、TMDS171或 TMDS181是 TI 唯一的解决方案(作为重定时器)吗?  还有其他选择吗?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼

    对于直流耦合 HDMI 应用、我们有 TMDS171和 TMDS181。 HDMI1.4或 HDMI2.0是什么要求? TMDS171和 TMDS181均可 使用 I2C 配置仅配置为250Mbps–3.4Gbps 转接驱动器模式。

    谢谢

    David