This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:故障条件下的差分驱动器线路上的电源电压

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976479/sn65lvds31-supply-voltage-on-the-differential-driver-lines-during-a-fault-condition

器件型号:SN65LVDS31

大家好、

我们有一位客户尝试了解当电源上发生过压时 SN65LVDS31DR 驱动器芯片的预期行为。 假设器件发生故障、电源电压(超过绝对最大额定值)是否可能位于差分驱动器线路上? 如果可能、可能吗? 数据表中是否有任何内容表明了这一点?

客户目前尚未遇到过压情况、但他提出此问题仅供内部设计文档使用。

我已经检查了有关此查询的数据表、并在数据表的第9.3.4节中发现器件的输出具有电流源、但不清楚电源电压在电流源故障后是否出现在差分驱动器线路中。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    此类型的故障分析尚未针对此器件进行特性描述。 我必须询问设计人员是否对此有任何信息、但由于这是一个非常旧的器件、因此他们可能不再需要分析设计文档。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此查询是否有更新?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉耽误你的时间、下面是设计反馈:

     

    一般基于电路设计:

    • 当电源发生过压且器件发生故障时、电源电压可能位于差分驱动器线路上。 也很可能会发生这种情况。
    • 过压可能会损坏内部元件并造成开路或短路。 在过压期间、电源线和驱动器线之间的组件可能会短路。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo