This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:应用电路的确认请求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977261/tca9803-confirmation-request-of-application-circuit

器件型号:TCA9803

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TCA9803并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑 TCA9803DGKR。  

(1)将 TCA9803的 A 侧连接到 I2C 主设备侧(在本例中为微型计算机侧)。
我想将 B 侧连接到9803的 B 侧(也安装在从器件上)、并将 A 侧连接到从器件侧。

(2)在(1)的配置中可以连接多个从器件吗?

请看下面的方框图。

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个 TCA980x B 侧无法连接在一起;请参阅数据表的第10.1.2.2节。

    交换两个右侧缓冲器上的 A 和 B (并移除 B 侧的上拉电阻)。 这与数据表第10.2.4节中的示例类似、但具有多个 A 侧(允许)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    就像回声清洁剂(他的顺便说一句)一样、TCA9803的 B 侧无法相互连接。 翻转右侧的器件使 B 侧朝向 I2C 响应器器件是建议的解决方案、除非有原因不能这样做。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Bobby、

    感谢你的答复。

    我了解 TCA9803不允许彼此连接 B 侧。

    我将与客户分享这些信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Bobby、

    我已将您的建议发送给客户。

    他们希望确认下面列出的 Fugure。

    是否存在任何概率。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    这对我来说很好。  

    如果您想离线查看更全面的原理图、可以通过 duynguyen@ti.com 与我联系

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

     我理解块看起来很好。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户需要查看精确的原理图时、我会向您发送通知的电子邮件。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一