This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:如何将硬件模式用作 USB 集线器产品

Guru**** 2538490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977666/tusb4020bi-how-to-use-with-hardware-mode-as-usb-hub-product

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我的理解是否正确、如果将 TUSB40420B 作为 USB 集线器产品使用硬件模式、则无需通过 I2S 总线或外部 EEPROM 设置所需的寄存器?
如果是、请告诉我在硬件模式下可以使用哪种用例 TUSB4020B?
此外、在使用 TUSB40420B 硬件模式时、如果有任何需要注意的问题、请告知我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    TUSB4020B 正常运行不需要 I2C EEPROM 或 SMBus。  大多数客户在硬件中使用 TUSB4020B。  仅当客户想要自定义描述符字符串或将端口设置为不可拆卸时、才需要设置寄存器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的快速回复。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤