This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT34:最大电压摆幅

Guru**** 2918560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT34, AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973839/sn65lvdt34-max-voltage-swing

器件型号:SN65LVDT34
主题中讨论的其他器件: AM26LS31

团队、

您能为客户提供以下帮助吗?

我们的供应商犯了一个错误,如果我正在阅读数据表,我可以看到他们可能是如何犯了这个错误的,但供应商应该已经查看了绝对最大值。

关断器件型号 SN65LVDT34是一款具有集成端接的 LVDS 接收器。

乍一看,我认为数据表在引脚兼容性列表中有一个拼写错误,列出了 AM26LS32,但我认为如果作者在方框外思考,我会做一个“假设”的操作。

因此,在介绍 EIA/422线路驱动器时,请记住我的想法,因为我想知道在某些情况下(低速和闭合/公用接地系统),SN65LVDT 接收器是否可以与 AM26LS31驱动器配对。

 

在 LVDS 接收器的数据表中列出了它与 EIA/422接收器的引脚兼容性

我提交了一个关于 SN65LVDT34集成110欧姆电阻器的功率耗散的问题、TI 的答复是444mW。

一般而言,我们在系统设计中将 AM26LS32与 AM26LS31配对。

AM26LS31数据表未规定最大电压摆幅,仅规定最小电压(2.5-0.5V = 2V)。  然而,我们在实验练习3.5V 中进行了测量,但假设5V 的情况更糟,只是为了好玩,但该标准可能允许高达6V 至7V (我们是封闭系统,坚固接地,因此共模摆幅不会超过5V 或芯片的任何 Vcc)。

在较差的情况下、通过电阻器的功率耗散为227mW (P=V^2 / R=5V^2/110 Ω)。  因此、我在那里的功率预算似乎有足够的裕量。

 

然而、对于 SN65LVDT34、5V 差分摆幅绝对超过1V 的电压范围 VA-Vb 额定值、甚至超过3V max 的 VID [LVDS]额定值

 

如果由 Vcc 为5V 的 AM26LS31驱动、SN65LVDT34器件不会超过5V 的 TTL 输入最大电压。

SN65LVDT34衰减网络(数据表第3页)的输入级表现为高阻抗、这样、大部分电流流经数学上似乎具有余量的集成电阻器。

 

因此,在电路方面,我看不到什么/是否有任何东西会电气过载。 这是正确的说法吗?  我缺少什么?

 

我唯一能看到的问题是数据速率、因为差分电压摆幅更高(器件在差分电压摆幅较低时的速率为 Mbps)。  这是正确的说法吗?  如果是、我们在该接口上的信号非常慢(即控制信号、而不是数据信号)、这可能会解释为什么我们从未看到任何问题。

 

有什么想法?  我缺少什么、或者 TI 作者确实在这里的盒子外想了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    列出的 AM26LS32与 SN65LVDT34引脚兼容、因为它们具有相同的封装和引脚排列以及类似的功能。 这并不意味着它们在电气上是等效的、或者可以是直接替代产品(如果是这种情况、数据表会这样说明)。  

    LVDT34的绝对最大差分电压在数据表中列为1V。 这个问题似乎归结为客户是否能够以高于此值的差分电压安全运行器件。 我们不建议在高于此值的电压下运行。 它可能对客户适用、但我们无法保证在建议的数据表工作条件之外的正确操作、这适用于所有 TI 器件。   

    此致、

    I.K.