This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000M 媒体转换器模式下的 LLPT

Guru**** 2416710 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976962/dp83869hm-llpt-in-1000m-media-convertor-mode

器件型号:DP83869HM

您好!

我们在 转换器模式下将 DP83869HM 与 MSP0430FR2111IRLL 搭配使用。 根据数据表、可以通过100M 介质转换器模式但不在1000M 介质转换器模式下的引导自举来启用或禁用 LLPT。 但是、如果我们在 1000M 中配置 DP83869HM、则会启用介质转换器 LLPT。

在1000M 媒体转换器模式下、是否默认激活了 LLPT 功能、并且无法禁用?

此致、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    感谢您在 E2E 上发布问题。 我们团队中的某个人将在下周周二前回来。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    对于100M 和1000M 操作、链路损耗直通功能应相同、包括自举操作。 这是数据表中的一个拼写错误、将在下一个修订中更正。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    Nikhil