This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:是否可以进行新设计?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977706/dp83848c-viable-for-a-new-design

器件型号:DP83848C
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

我们仍在使用旧收发器:LXT971A

现在、我想重新设计电路板并使用交流收发器。
我找到了一个滚动文档(AN-1564)。

这建议使用 DP83848作为交替电压。

但由于这份文件也很旧(2006-2013年)、我需要知道是否有更好的替代方案?

如果 DP83848仍然是替代产品、是否有某种保修可在未来几年提供?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    DP83822、DP83825和 DP83826都是 DP83848的优质替代产品。 您的应用需要哪些 PHY 规格? 我可以帮助您缩小选择范围。

    此致、

    Adrian Kam