This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750EVM 已连接、但无法刷写

Guru**** 2766215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970993/tps25750evm-tps25750evm-connected-but-cannot-be-flashed

器件型号:TPS25750EVM

您好!  

我有一位客户在评估 TPS25750EVM。 他说它是连接的、但它不能被闪存。  

您是否知道导致这种情况的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michell、

    您能让他们给我发送一张 EVM 的图片吗?这样我就可以看到所有跳线是如何设置的、电缆是如何连接的?

    这将使调试过程变得更快。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到你关于这个主题的反馈。  您是否能够对 EVM 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    很抱歉耽误你的时间。 客户今天刚回到我那里、能够对其电路板进行编程。  

    谢谢、  

    Mitchell