This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:禁用热关断

Guru**** 2386640 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, SN65HVD233-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976395/thvd8000-disable-thermal-shutdown

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: SN65HVD233-HT

看起来是一个非常好的部分。  如何禁用热关断?  是否有计划在高温产品线175C 操作下发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    很高兴了解您对 THVD8000的看法、我们对该器件感到非常兴奋。 遗憾的是、没有任何方法可以禁用热关断、我相信没有任何计划发布温度等级更高的器件。 我已通知我们的应用专家进一步评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    目前还没有针对高温等级器件的计划。 如果您不介意、您能否共享您的应用(这种要求的原因)?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    与 SN65HVD233-HT 和其他-HT 部件的市场相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您提供此信息。

    此致、