This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:SPI 通信协议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977723/tcan4551-q1-spi-communication-protocol

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1

大家好、

我们的客户想知道是否有专用驱动程序可使用 SPI 通信协议与 TCAN 通信、或者他们是否需要开发自己的驱动程序? 此外、他们的项目还需要 CAN 传输协议(ISO 15765-2)和 UDS (统一诊断服务)(ISO 14229-1)。 使用 TCAN 时、它们是否仍然需要实现上述协议的软件组件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    如果您查看 TCAN4550-Q1产品文件夹、可提供包含 SPI 驱动程序启动代码的软件启动程序包 zip 文件。  

    对于 ISO 15765-2和 ISO 14229-1、它们分别是传输层和应用层规格。 使用 TCAN4550-Q1、需要在启动代码之上附加软件。 遗憾的是、TI 没有任何代码可用于具有上述任一规格的 CAN 控制器/应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您对本次调查的澄清。

    此致、

    Danilo