This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS387:用于 I2S 信号传输的 LVDS

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976704/sn75lvds387-lvds-for-i2s-signal-transmission

器件型号:SN75LVDS387

您好、TI 论坛、  

我们目前正在开发一个数字音频应用(I2S - 1xSDATA 输入/16xSDATA 输出)、对于该应用、需要在大约5m 的距离内传输数字音频信号。

为此、我们考虑使用 LVDS 进行从板1到板2的传输、如所附的方框图所示。 电路板1提供时钟(MCLK、BCLK、FCLK)和1个 SDATA、然后通过 LVDS 传输到电路板2上的 MCU。 板载 MCU 2是这些时钟的从器件、提供16个 SDATA、通过 LVDS 传输回板1。 板1上主机的输入接口是来自板2的这些时钟的从器件、以解决系统中的延迟问题。

系统中的时钟为:MCLK:36.864MHz、BCLK:12.288MHz、FCLK:192kHz、我们使用的是3.3V 信号电平

 请帮我回答以下问题:

  1. 您是否看到使用 Samtec EQCD 或 HQCD 电缆(50欧姆单端)进行传输时出现任何问题? 相邻的两条线将用于 LVDS 对(与应用手册 SLAA284中所述类似、但 LVDS 对之间没有额外的 GND 线)。
  2. 计划将电路板2直接连接到背板。 然后、连接电缆将从板1连接到背板、然后连接到板2。 此额外的连接器在此应用中是否存在问题?
  3. SN75LVDS 系列是适合此应用的选择、还是建议使用其他器件?
  4. 使用3个8通道 LVDS 器件而不是方框图中的红色方框图所示的1x16和1x4通道器件是否有任何好处(偏斜或其他问题)?

非常感谢、

Stephane2e.ti.com/.../Clocking-scheme.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    1、这一点还可以、因为两个50欧姆单端导体会产生100欧姆的差分电阻。  

    2.可以。 额外的连接器和背板将导致信号出现阻抗不匹配、这可能导致反射并导致信号完整性问题。  

    如果您需要16个通道、这是一个合适的选择。

    如您所述、偏斜是使用1x16和1x4通道器件而不是3x8通道的主要优势。 为了最大程度地减小偏斜、您使用的部件越少越好。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的回答。 在检查 SN65LVDS 系列后、 由于 ESD 额定值的提高、与 SN75LVDS 相比、它似乎是更好的选择、您同意吗?

    我还有一个问题:在未插入连接线的情况下、启用器件时是否会出现任何问题? 是否有必要在启用设备之前先检查电缆是否已连接?

    谢谢、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    如果您的设计需要考虑 ESD 额定值、我同意 SN65LVDS 系列是更好的选择。

    我认为您的问题是热插拔、只要在器件处于开启状态时插入电缆时不超过器件绝对最大额定值、热插拔就不会成为问题。 为避免损坏器件、在热插拔电缆时、应确保在连接信号之前连接 GND/电源。

    此致、

    I.K.