This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158是否支持接收端?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973937/tdp158-does-tdp158-support-the-sink-side

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TMDS181TMDS171

大家好、

我的客户阅读 TDP158数据表、在 DDC snoop 部分中、我们仅建议在源端使用 DDC snoop、但在接收端没有任何内容、他们询问这是否意味着我们建议在源应用上使用 TDP158。 由于他们在电视上有一些项目,所以他们想知道,如果他们可以在笔记本电脑和电视应用程序上使用158个项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDP158可支持灌电流侧。 但是、如果在灌电流侧使用 TDP158、则需要考虑的事项很少。

    灌电流侧输入是直流耦合 HDMI。 TDP158要求其输入为交流耦合。 您可以通过使输入交流耦合和外部终端网络来解决这一问题。 但外部端接会产生双端接、从而降低输入信号振幅。 源必须补偿信号振幅的下降。

    TDP158是一款具有固定 RX 均衡器的转接驱动器。 在接收端、您可能具有不同损耗曲线的不同电缆。 一个固定均衡器无法补偿可能在均衡或过度均衡条件下产生的不同电缆损耗。 对于均衡不足的情况、根据源 TX 和接收 RX 的能力、它们可以提供额外的补偿。 但过均衡条件无法得到补偿。

    因此、最好在灌电流侧设计中使用 TMDS171或 TMDS181重定时器。 TMDS171和 TMDS181可提供直流耦合输入、而自适应均衡器可针对不同的电缆损耗进行自动调整。

    谢谢

    David